主题中讨论的其他器件: UCC28180
大家好、
请帮我解决 以下 UCC2818-EP 数据表问题?
数据表中提到、当 Rsense 值为0.25Ohm 时、电流限制为4A。
但看一下典型的应用原理图、PKLMT 引脚除以 Vref (7.5V)和 RSENSE 负端子。
由于 R12=2kOhm 和 R11=10kOhm、并且当 PKLMT=0V 时触发电流限制、 我认为电流限制电平应该为6A。
数据表是否确实正确?

kΩ 数据表第11页中提到:"VRSENSE 被选为1.25V 的动态工作范围、从而得到大约3.91m Ω 的 RMOUT"。
当 PKLMT 触发时、动态工作范围是否应大于分流电阻器上的电压?
根据#1中的计算、当触发电流限制时、分流电阻器上的电压将为1.5V。 因此它应该大于1.25V。
我很困惑如何确定它。
3.我的客户正在尝试 设计具有110VAC 输入和700W 输出的系统。
挑战在于 R14的损耗太大。
通过修改较小的 R14值、损耗会变小。 但是、动态工作 范围和电流限制水平也会降低。
当触发电流限制时、您能告诉我动态工作范围的可接受最小建议电平以及分流电阻器电压吗?
我担心较低的级别会使系统更有可能发生故障。
因此、如果您建议检查相应的级别、我将不胜感激。
此致、
Itoh