This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:EMI/EMC 滤波器回顾

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159233/tpsm63606-emi-emc-filter-review

器件型号:TPSM63606

规格:输入电压:28V  

      输出电压/电流:5V/6A (使用 TPSM63606RDLR)

      输出电压/电流:12V/6A (使用 TPSM63606RDLR)

我们想知道针对上述规格推荐的 EMI/EMC 滤波器、符合 MIL STD 461。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太熟悉 MIL STD 461 EMI 合规性。 您是否有我可以查看的限制线和测试规格?

    目前、TPSM63606EVM 具有 CISPR 11 (ISM)传导和辐射的通过结果。  

    该滤波器可在 EVM 用户指南的原理图部分中找到。

    此致、

    Jimmy