This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:有关 LM5002 SEPIC 电路的问题。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035782/lm5002-questions-about-lm5002-sepic-circuit

器件型号:LM5002

大家好、

我的一位客户正在考虑将 LM5002或类似器件用于他们的新产品。

它们对电源输入/输出的要求如下。

VIN=15V~28V、Vo=24V 或48V、IO=0.1A、两种电压。

它们希望在反馈电阻器比率变化的情况下更改输出电压(Vo)、但无需外围器件

(L、C、补偿 R 和 C 等)变化。

是否可以仅在反馈电阻器比率变化的情况下生成24V 或48V 电压?

如果是、您能否告诉我如何确定每个器件参数?

它们无法通过 Webench 生成这些器件参数。

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    对于 SEPIC 配置、我们没有该器件的 Webench 模型。  

    起始点可以是数据表中的24V 电路。

    我想知道客户为什么要使用48V SEPIC 转换器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    他们希望在不改变外设部件和拓扑的情况下将 LM5002用于24V 和48V 输出  

    但反馈电阻器发生变化。 此外、它们还需要更改反馈电阻器

    由 MCU 端口输出控制的 FET 驱动。

    由于输入电压范围为15V~28V、因此它们需要使用 SEPIC 进行24V 输出。  

    因此它们不会更改拓扑。

    无论如何、再次感谢您的回复。

    此致、

    Kazuya。