This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26636:不带电流限制的方法。仅用于防止反向连接。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26630-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036570/tps2663-tps26636-method-without-current-limit-use-only-to-prevent-reverse-connection

器件型号:TPS2663

我不想使用电流限制、因为根据客户的要求、有一个外部保险丝。
但是、反向连接预防是一项必要的功能。
我正在尝试使用 TPS26630-33EVM。 是否可以通过短路(1、2PIN)和短路(17、18PIN)来解决此问题?

如果没有问题、我想在 TPS26636中加以反映。

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    这应该起作用。 请在 EVM 上进行测试。

    仅为了 防止反向连接、请查看具有外部 FET 的 LM74700

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    使用 EVM 进行测试。
    我还会考虑 LM74700。

    谢谢你。