Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
在 UCC21750的现场应用中遇到的问题如下:由于我们采用380V 系统、运动过程是电机加速和减速(这种状态将导致总线电压的增加)。 当总线电压升至730V 以上时、很容易重复故障(驱动器芯片的 RDY 信号报告故障)。 那么,你对这有什么看法,或者可以采取什么措施来遏制它?

左侧是总线电压单位值(380V),
。我们将总线电压钳制在700V 左右、将不会出现故障
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了找出问题的根本原因、我们需要深入研究故障场景的详细信息。 我有几个问题可以帮助我们开始调查。
如果您还没有波形、您是否能够捕获以下关键信号? (确保使用小型探测回路来减轻噪声耦合到示波器中;使用示波器最大采样率、探测全带宽以获得最准确的信号表示;探测尽可能靠近栅极驱动器引脚)
如果有任何问题、请告诉我。
此致、
Andy Robles
您好、Rhea、
无法重现问题、因为问题已解决? 还是由于团队的带宽、没有人可以进行测量?
如果我们现在无法进行测量、您是否能够提供以下内容:
如果不首先调查问题的根本原因、就很难提供解决方案。 如果我们无法进行测量、我将需要您的帮助、尽可能多地提供问题的详细信息、以便我能够为您看到的问题提供解决方案。
此致、
Andy Robles