This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:5.1k 电阻器 Depop、客户端模式

Guru**** 1137460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033135/tps254900-q1-5-1k-resistor-depop-client-mode

器件型号:TPS254900-Q1
主题中讨论的其他器件:冲击

大家好、

如果从电路中取消填充5.1k 电阻器、客户端模式是否仍然工作?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    是的、它的工作原理如图所示。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    感谢您的深入见解。 如果5.1k 被取消倾斜、是否会对系统产生任何影响? 是否会有任何功能丢失?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    它将受到电池短路功能的影响。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    您是否意味着该器件在电池短路情况下不再能够自我保护?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    是的、如果移除此5.1k、S2B 将无法保证此系统。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    是否可以对5.1k 电阻器在电池短路或 ESD 冲击情况下为保护系统所做的工作提供更多的解释? 数据表将其称为放电电阻器、但我不确定如何使用它来保护器件。 您可以提供的任何见解都将非常引人喜欢!

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我注意到 Ziv 分享了一些有关内部偏置结构的信息。 如果您有任何疑问、可以通过电子邮件回复。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    当然、只是在电子邮件主题中发送了一条笔记。

    -Jared