您好!
在我们的设计中、我们将使用 TLC5957中的所有16个通道。 我对此有一些疑问。
那么、在使用 S_CLK 更新具有768位值的 GS 锁存器时、G_CLK 会有何变化?
2.如何改变闪烁频率?
3.更新 FC 寄存器只能一次、还是每次更新 GS 锁存器后都需要配置 FC 寄存器?
4. 是否存在任何与 b/w GCLK 和 SCLK 的关系?
5.我们何时需要使用扑克模式?
谢谢、此致、
Shreya Mukherjee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的设计中、我们将使用 TLC5957中的所有16个通道。 我对此有一些疑问。
那么、在使用 S_CLK 更新具有768位值的 GS 锁存器时、G_CLK 会有何变化?
2.如何改变闪烁频率?
3.更新 FC 寄存器只能一次、还是每次更新 GS 锁存器后都需要配置 FC 寄存器?
4. 是否存在任何与 b/w GCLK 和 SCLK 的关系?
5.我们何时需要使用扑克模式?
谢谢、此致、
Shreya Mukherjee
你(们)好,Shreya
BR
徐美奈
您好、Monet、
感谢你的答复。
G_CLK 表示、是、GCLK 输入。 如果我不使用扑克模式、那么 GCLK 频率是多少? 根据我在扑克模式下的理解、我们可以根据我们提供的 WRTGS 和 LATGS 数量来配置 GCLK。 但是,在传统模式下 ,是否会有这样的配置: WRTGS = 15,LATGS = 1,GSCLK = 65536? 如果没有、请指导我选择 GSCLK。
GS 计数 器是否始终计数 w.r.t GCLK、或者 在更新第一个 GS 数据锁存器 w.r.t 768 SCLK 后、它开始计数?
此致
Shreya