请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 尊敬的 TI 支持团队:
目前、我们使用 TPS26630芯片作为汽车应用。 我们的客户请求我们以6ms 间隔传递峰值12A 3ms 持续时间的波形。
然而、TPS26630无法承受脉冲、由于引脚2、我们假设将 TPS26630更改为 TPS26631、TPS26631能否承受以下波形的脉冲?
如果我们将芯片更改为 TPS26631、请帮助查看原理图。
输入电压:10-16V
I:继续3A、峰值12A 3ms 持续时间和6ms 间隔、每秒最多可有4个脉冲
谢谢
e2e.ti.com/.../6521.TPS26630.pdf