我在用户可访问输出的应用中评估 TLV767、并且输出可能会出现不确定的短路。 这将导致稳压器升温。 我知道 TLV767具有热关断功能、因此它将在关断和复位温度之间循环。 问题是、TLV767是否可以无限期地承受这种情况? 或者、尽管具有过热保护功能、器件最终是否会失效?
如果这种情况最终会导致故障、您能否推荐使用类似的稳压器来更好地处理输出短路? 可能是断续模式、还是在短时间内不会导致器件热关断的情况? 如果无法实现、或许可以建议如何使用一些额外的电路来处理这种情况、从而防止 TLV767发生热关断?