This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:该器件的输出电压精度是多少?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, TPSM84824, TPSM84424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036391/tpsm84824-what-is-the-output-voltage-accuracy-of-this-device

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:TPSM84624TPSM84424

大家好、

我在数据表中似乎找不到它。 可以告诉我吗?

此外、是否有适用于6A 和8A 的封装兼容模块?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果受外部 RFBT 和 RFBB 电阻器容差的影响、TPSM84824的输出电压精度通常会增加约2%(每个电阻器增加1%)、内部基准电压会增加+-1%、因此平均而言、它总计约3%。  封装兼容的模块为 TPSM84624 (6A 电流限制)和 TPSM84424 (4A 电流限制)。  

    此致、

    艾琳·赫尔南德斯