This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:负载测试时的噪声问题。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032872/tps54560-noise-issue-while-testing-with-load

器件型号:TPS54560

您好!  

我设计了一个电路、使用 TPS54560BQDDARQ1直流/直流转换器、工作输入电压为26V 至28V。 输出电压设计为24V。
该电路与 TI Webench 设计工具中给出的电路相同。


该电路在负载和空载条件下工作正常。

问题: 连接负载时,电路发出嘶嘶声。 在空载条件下、其工作正常。  

请提供建议、以便我可以解决此问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来电路在无负载和负载处于稳定状态时都可以正常调节和运行。

    通常、有两个组件可作为降压电路中的嘶嘶/嘶嘶声源。 第一个是输出电容器、第二个是电感器。

    首先、您能否告诉我原理图是什么样子、以便我大致了解一下您的系统电路是什么? 此外、您能否在负载和负载时提供 SW 波形、以帮助我了解转换器在嘶嘶声/嗡声情况下的 SW 行为?  

    嘶嘶声可能来自电容器上的压电效应。 如果通过使用具有低 ESR 的 MLCC 来降低电容器 ESR、这可能会消失。

    如果是电感器、则这可能是由电路的电气条件导致的组件机械谐振引起的。 更改开关频率通常是消除噪声的最佳方法、或者使用具有更多机械阻尼的较大组件将有助于抑制可闻谐振或将其转换为不同的频率。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的回复。  

    我附上了电路的图像。 请检查。  

    我还在负载和空载条件下发送了 SW 信号的快照。  

    请在下方查找设计链接。
    电源设计器(TI.com)


    At Load Condition SW signal
    负载条件下的 SW 信号

    信号看起来正常。

    负载条件下的 SW 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harshith、Jimmy 已经离开了、所以我会回答。

    您的 SW 节点看起来模糊、无负载时不应出现4.8V 的峰峰值。  

    您用于 CIN、COUT、L1和 D1的确切器件型号是什么?

    此外、请分享 webench 报告的 pdf 输出。 该链接会进入默认设计。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来、我们一直没有听到您的反馈、并假设您能够在结束时解决问题

    如果您还有任何其他问题、请进行评论、该主题将重新打开以供进一步讨论。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy