This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145设置 RFB1和 RFB2不按数据表工作

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036028/lm5145-q1-lm5145-setting-rfb1-and-rfb2-not-working-as-per-the-data-sheet

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5146

您好!

我有一个5V 电源设计、我根据所附的原理图进行了设计、但出于某种原因、它无法正常工作。 而不是使用9.90V I end。 已检查用于设置反馈网络的值、根据计算结果、这些值很好。 不过、似乎是问题所在、我已经将这些值调整为不同的值、看到输出电压在变化。 显然不应该是这样。。。我将 RFB1的值发送到20k、RFB2的值发送到10K、最后得到的是4.7V。 很奇怪、有人知道如何纠正这种情况? 下面是电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    该控制器的 FB 电压为0.8V、因此18k 和3.4k 看起来正确的5V 输出。 注意您还可以使用快速入门计算器来推算这些值。

    FB 电压是否调节为正确的值? 此外、FB 组件应靠近 FB 引脚(请参阅 LM5145 EVM 示例)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回答。 由于某种原因、控制器将电压调节为1.580V。 这是布局、布局人员似乎已将 fb1和 fb2电阻器放置在远离引脚的位置。 这可能是原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈电阻器位于反馈走线的远端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    是的、FB trRace 太吵了、噪声也太大。 下部反馈电阻器应位于 FB 和 AGND 引脚两端。 然后、上部反馈电阻器和补偿组件应位于其旁边。 请查看 LM5146和 LM5146布局以获取有关元件放置的指导。

    此致、

    Tim