请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24259 尊敬的 TI 团队:
请问可以帮忙提供给客户如下的支持吗?谢谢!μ A
- 如下框图中,如果I2C的接口的话不对接CPU主控,open的话,我们的电池可以正常充电和给设备供电吗?设备是否可以透过5V 也能取电?μ A
- 我们现在有在规划个产品,目前评估5Vin 电源功率不够供给设备用,请问现在贵司支持双供电的充电IC型号是哪个,请帮忙推荐下,功耗要求大于10W μ A