主题中讨论的其他器件:LM25066、 LM74800-Q1
大家好、
我使用数据表来计算 CdVdT。 该值约为145nF。 但客户的工厂只有470nF。 您能告诉我、我们是否有任何为 CdVdT 设置更高电容的潜在风险?
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我使用数据表来计算 CdVdT。 该值约为145nF。 但客户的工厂只有470nF。 您能告诉我、我们是否有任何为 CdVdT 设置更高电容的潜在风险?
罗伊
FET SOA 应力计算
有关 SOA 计算的更详细说明,请参阅第2.3节了解 MOSFET的强大热插拔设计应力限制应用手册。
为了便于您理解、下面是一个分步过程(从应用手册中提取)、
1.计算启动期间 FET 上的功率应力。 请参阅应用手册的‘2.3.3 Checking SOA for Non-Square Power Pulses (检查 SOA 以获得非方波功率脉冲)”部分。
推导 T2。 此处的近似值是 、在 T2持续时间内、FET 在功率损耗= P2 = PMAX 时承受应力。

现在、估算 FET 在 T2持续时间内可以处理的 SOA。 该值将在室温下。 请参阅应用手册的‘2.3.2 Checking SOA for Intermediate time intervals’(检查 SOA 的中间时间间隔)部分。

请记住、下表中的 SOA 值需要在 FET SOA 曲线中的 Vds = VIN (max)时获取。

现在、针对 FET 的最大工作结温/外壳温度、对上述步骤中计算的 SOA 进行降额。 请参阅应用手册的‘2.3.1 MOSFET SOA 曲线和热模型’部分。

该值可视为 temp。 在最大负载条件下的 FET 的输出电压、

4.您可以考虑 FET 具有强大的 SOA IF
SOA (TC)> 1.2 x (P2/VDS)
其中、
SOA (TC)来自步骤3
P2来自步骤1
Vds = VIN (最大值)
系数1.2包含20%的裕度。
您好、Roy、
在基于 dVdT 的启动期间、输出电压的压摆率将等于栅极电压的压摆率。
Igate = Cdvdt * dVgate/dt
浪涌= Cout * dVOUT/dt
因为 、dVgate/dt = dVout/dt
Igate/Cdvdt =浪涌/ Cout
Igate = 55uA,Cout、Cdvdt 已知。 现在计算 浪涌电流
使用该浪涌电流计算 FET 和 SOA 裕量上的应力。 如果没有足够的裕度、请更改 Cdvdt 并再次计算浪涌电流和 SOA 裕度、直到满足 SOA 裕度。
您好 Praveen、
感谢您提供信息。 您能帮助检查我的设计流程吗?
公式。

设计流程
IHGATE = 55uA、Cout = 660uF (典型值)、设计 IINRUSH 为2A、我们可以得到 CdVdT = 18.15nF (典型值)
2、使用 IINRUSH = 2A 来获得 dT、并设置 Vin = 12V、dT = 3.96ms。
下面是 MOSFET SOA 图表、我们使用最坏情况。(右侧行) VDS = 60V、当电流为2A 时、MOSFET 可接受 dT>10ms。 4ms 持续时间符合 SOA 规格。

此致、
罗伊
您好、Roy、
您需要在计算时考虑以下要点、
您好 Praveen、
是否可以参考任何近似计算? 我理解您的观点、但我们很难获得。 我们正在寻求一种便于客户计算的方法来判断 CdVdT。 我的步骤如下。
对于启动、没有 ILOAD、因为当时 Vout 没有被建立。
2.我使用 VDS (max)、因为我想在最坏的情况下进行检查。
我仍然不知道如何计算上面提到的3/4。 您能帮助计算它以供我参考吗? 我们的 MOSFET https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/PJQ5462A-AU.pdf
您可以在公式中假设任何参数。
罗伊
您好、Roy、
为了便于您理解、我修改了 LM25066热插拔计算器、以适应 LM74800-Q1启动 FET SOA 裕度计算。 请在下面找到附件。
e2e.ti.com/.../LM74800_5F00_Cdvdt.XLSX
当 输入电压(max)= 13.2V、输出电压= 660uF 且 Cdvdt = 22nF 时,所选 FET 的 SOA 裕度为3.55。 这是一个良好的 SOA 裕度。
有关如何使用设计计算器的更多信息、请参阅以下培训视频、
https://training.ti.com/node/1133677
https://training.ti.com/node/1133673
https://training.ti.com/node/1133664
您还可以深入了解如何在计算器中进行每个计算 、以了解我在上述消息中的步骤3-4。