This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:使用 J17上的 DIR 引脚更改动态模式

Guru**** 2585135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034217/lm5170evm-bidir-dynamic-mode-change-using-dir-pin-on-j17

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在尝试将 EVM 的模式从升压模式动态更改为降压模式。 但是、我无法这样做。 我的测试设置如下:

EVM 最初以升压模式运行。 (直流电源连接到 LV 端口、设置点为12V)

2.经过一段时间后、在 LV 端口上连接一个5欧姆电阻器、并使用继电器在 HV 端口上连接一个恒定电流源。 完成此序列后、使用 MSP C2000 Lauchpad 将 DIR 命令从低电平(0V)更改为高电平(3.3V)。 然后、2A 的电流设定点被传递到 EVM、以从 LV 端口中推出2A 电流。

完成上述序列后、LV 端口上的12V 直流电源将关闭。

问题是、在上述事件序列完成后、转换器仅处于空闲状态、不会通过 HV 端口获取任何电流、也不会从 LV 端口提供任何电流。 我已经使用 ISETD 控制独立测试了升压和降压模式、在这些情况下、EVM 运行良好。

是否有一些设置未正确配置、可能导致 EVM 停止? 我已通读了数据表和用户指南、找不到我的错误。 如果有任何帮助、我们将不胜感激。

此致、
Kartavya Agarwal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    感谢您关注 LM5170。

    您是否在尝试使用或不使用电压环路来更改模式?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我正在尝试在没有电压环路的情况下更改模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    如果您没有收到我先前回复的通知,请再次发布。 我尝试在没有电压环路的情况下更改模式。  

    您是否有任何信息可以帮助我通过任何机会解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    感谢您提供信息。 一些问题。

    1.您在升压模式下是如何加电的? 您是否已将断路器(Q5~Q9)短路并闭合 J3?

    2.您何时打开 HV 上的电流源、其电压限制是多少?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    答案如下:

    1.断路器短路并闭合 J3

    2.发送 DIR 命令更改后(在我的原始帖子中提到的过程中的步骤2之后)打开当前源。 该电流源的电压限制为60V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    好的。 如果 J3闭合、则可能不会发生闭锁(例如通过故障检测)。 在这种情况下、您可能需要首先检查 COMP 以查看它是高电平还是低电平。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    我发现了我的错误、它与我用来发送 DIR 通信的代码有关。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 感谢您的更新!