请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25180 大家好、
您能否帮助提供可满足以下应用要求的解决方案建议? 谢谢!
- 反激式拓扑
- 非常低的静态电流
- 输入电压:直流3V-20V
- 输出电压:5V
- 输出功率:2W
- 当负载开路时、功耗极低、更喜欢更低的1mA 输入电流。
- 该频率没有特殊要求
谢谢、此致、
Wendy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Wendy、
我建议使用产品文件夹中可供下载的设计计算器。
https://www.ti.com/product/LM25180#design-development##design-tools-simulation