请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS798-Q1 大家好、
对于数据表中的 IFB 规格、整个温度范围内的最大值是0.2uA、还是整个行项目仅与25°C 相关?
在更高的 VIN 下、是否有任何数据符合此规格?
谢谢、
进行了比较
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于数据表中的 IFB 规格、整个温度范围内的最大值是0.2uA、还是整个行项目仅与25°C 相关?
在更高的 VIN 下、是否有任何数据符合此规格?
谢谢、
进行了比较