This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:在触发上电请求之前打开 LDO/SMPS

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034778/tps659037-ldos-smps-turn-on-before-power-on-requests-are-triggered

器件型号:TPS659037

您好!  

我遇到一个问题、即 LDO 在向 TPS659037发送上电请求之前打开。 根据数据表、以下三项触发 PMIC 的上电请求:  

- PWRON 被短暂地拉低、然后又拉高

- RPWRON 被拉低、然后再拉高  

- GPIO7/POWERHOLD 被拉高至 LDO_VRTC 或任何符合数据表规格的其他电源、从而允许 PMIC 自动开启。  

我的情况是、为了满足处理器电源序列建议、我需要延迟其中一个 LDO。 话虽如此、我在 PWRON 和 RPWRON 上使用了上拉电阻器至 VCC。 由于这两条线路上的上拉电阻器无法将其拉低、因此我不应期望导通序列。 我还将 GPIO 7/POWERHOLD 拉至外部1.8V 电源。 我应该希望我的1.8V 电源首先打开、然后 PMIC LDO 和 SMPS 线路打开。 但是、我看到 PMIC LDO 和 SMPS 线路在 POWERHOLD 被拉高之前打开。 是否缺少任何导致 PMIC 在 POWERHOLD 线路上拉为高电平之前打开 LDO 和 SMPS 线路的东西?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    请参阅数据表中的表5-6、了解可能会在请求时触发的其他中断。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps659037

    此外、请拍摄 PWRON、RPWRON 和 POWERHOLD 的示波器截图、以及要从 PMIC 打开的第一个电源输出。

    谢谢、

    Daniel W