This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:可在 BQ25731中设置的最小电流

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034955/bq25731-minimum-current-that-can-be-set-in-bq25731

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ25730

您好!

 我们正在寻找符合以下要求的锂离子电池充电器 IC。 请帮助我们找到符合我们要求的合适匹配项或建议替代解决方案。

 

电池化学特性

锂离子

电池节数

1S-4S 或1S-5S (首选)

充电电流

可在100mA 至8A 之间进行配置

电流调节精度

+/- 1%或+/-10mA (以较大者为准)

最大电池组电压

17.4V 或21.75V (首选)

电压调节精度

+/-25mV

控制接口

I2C、SMBus

 

我们已确定 BQ25731:可以 设置的最小充电电流是多少? 100mA。 +/-10mA 电流。  请推荐符合此要求的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    对于1S-5S 范围、BQ25730和 BQ25731都可以满足您的要求。 区别在于 BQ25730是 BATFET 器件、而 BQ25731不是。

    这里是调节精度的一些参考。 数据表的 EC 表中提供了更多信息。



    可在0A 至8.128A 的充电电流范围内实现64mA 阶跃。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”