请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62812-Q1 您好、支持团队、
请告诉我最大开关频率、包括启用 SSC 的情况下的变化。
我计划使用具有内部固定2.25MHz 配置的此 IC。
(最大开关频率=最大固定频率2.475MHz + SSC 最大变化)
我想此信息来计算 PWM 运行的降压比。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队、
请告诉我最大开关频率、包括启用 SSC 的情况下的变化。
我计划使用具有内部固定2.25MHz 配置的此 IC。
(最大开关频率=最大固定频率2.475MHz + SSC 最大变化)
我想此信息来计算 PWM 运行的降压比。
谢谢、