大家好、团队、
我正在寻找双向48V 至12V 隔离式直流/直流参考设计。 双向非常理想、但单向也会起作用。 功率可以是几百到1kW 范围内的任意值。
您能否帮助查找具有相同或类似规格的参考设计? 如果电路板不同、请联系我们、以便我们讨论如何调整设计以适应上述参数。 谢谢!
最棒的
Dajon McGill
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我正在寻找双向48V 至12V 隔离式直流/直流参考设计。 双向非常理想、但单向也会起作用。 功率可以是几百到1kW 范围内的任意值。
您能否帮助查找具有相同或类似规格的参考设计? 如果电路板不同、请联系我们、以便我们讨论如何调整设计以适应上述参数。 谢谢!
最棒的
Dajon McGill
你好 Dajon
TI 参考设计库提供的大多数48V 参考设计都是电信(非汽车)、因此请记住这一点。 以下是一些隔离式设计:
PMP40500 是54V 输入、12V、540W 半桥。 使用非自动模式的 LM5036、但 LM25037-Q1和 UC2825A-Q1是 TI 的 AEC-Q100半桥控制器、在功能上可以等效。
PMP6720 是 采用 UCC28950的48V 输入、14V、280W PSFB、UCC28950-Q1 AEC-Q100版本。
PMP4435 是48V 输入、300W、1/8砖型模块、采用 GaN 的硬开关全桥 、但使用 UCD、这在汽车中很可能不被接受
对于48V 输入、硬开关桥拓扑更受欢迎、因为 PSFB 中 ZVS 所需的循环初级电流在低电压下抵消了 ZVS 优势。 但是、我们没有 AEC-Q100硬开关全桥控制器、但 下面列出了 AEC-Q100半桥/推挽控制器
如果不需要隔离、可 浏览各种汽车48V 至12V 双向同步降压 TI 参考设计:
此致、
Steve M