请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5955 大家好、
我的℃对 TLC5955数据表中的85 ̊ C 工作温度限值感到困惑。
85℃是指环境温度限制(IC 可在85 ̊ C 环境温度下正常工作、无论其在工作期间的温升如何)
还是 IC 芯片外壳温度限制(只要芯片温度达到85、无论环境温度如何)?
感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.