This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:FA/SYNC/SD 引脚绝对最大电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033779/lm3481-fa-sync-sd-pin-absolute-maximum-voltage

器件型号:LM3481

您好!

FA/SYNC/SD 引脚绝对最大电压在数据表中提到6V。 输入电压为50V。

在第6页、注(5)为"应通过电阻器将 FA/SYNC/SD 引脚拉至 VIN、以关闭稳压器"。  

 如果 FA/SYNC/SD 引脚被拉至 VIN 且 Vin >6V、是否不会超出绝对最大限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 LM3481。  EC 表中的 VIN 指 的是上表中提到的12V、RFA=40k。  它描述了阈值的测试条件。  在实际应用中、您应该按照图27或28来实施关断、并且不要将该引脚置于大于6V 的电压下。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi