This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:如何停止 BQ25713的充电

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034273/bq25713b-how-to-stop-charging-of-bq25713

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!

我 的设计中没有将电量监测计与 BQ25713B 一起使用 

让我知道 如何在电池充满电后停止对 BQ25713B 进行充电。  

1. BQ25713可以自动停止充电吗?  

2.如果 无法自行停止, 是否有任何方法可以测量流入电池的实时电池充电? 这样我就可以在电流低于特定限值 (例如小于  200mA)时停止充电器了吗?

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSG_4、您好!

    不能、BQ25713本身无法停止充电、并且需要主机随时处理。

    从数据表中:

    "根据电池容量,主机将适当的充电电流设定为 ChargeCurrent (),或 REG0x03/02 ()。 当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"


    2. ADCIBAT()寄存器可用于监视充电电流。 我还建议使用 ADCVSYSVBAT ()寄存器监控电池电压。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,   

    ADCIBAT()寄存器是否正在监视实时电池 充电电流 或电池放电电流?  

    我需要检查实时电池充电电流。 。 请确认 。

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它可用于这两种应用。 请参阅下面的内容。



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”