请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79606A-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79606-Q1
Alex、Geoff、
有关 BQ79606-Q1 (即非 A 版本)与 BQ79606A-Q1的差异的更多问题:
在 BQ79606-Q1 (即非 A 版本)中:
-功能安全是否有所不同?
-关于8.5.1.5.3故障信令:
-发生故障时,故障线会发生什么情况? 它是否仍然设置为0?
-如果出现错误,BQ 是否仍发送数据? 是否可以始终发送相同的数据?
如何区分两个 BQ? 这可以通过可读器件 ID (PARTID 寄存器)来确定吗?
提前感谢、
A.