This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ25730, BQ24610, BQ25731, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033214/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ25730BQ24610BQ25731BQ25720

您好,

我正在考虑使用 BQ4050充电温度范围与合适的充电器进行通信。

您建议使用什么充电器、以便我可以根据  温度使用 JEITA 来限制充电电流和电压?

此致、

Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    您还能提供电池化学成分、串联/并联配置和所需的充电电流。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您回来。

    锂离子(NMC)化学成分  

    2S15P。  

    最大10A 电荷 8A 也可接受。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    对于电池配置和充电电流要求、您可以查看用于独立运行的 BQ24610、或用于 I2C 控制充电控制器的 BQ25730/BQ25731。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的建议、

    它们是否从 BQ4050或任何其他监测计直接获取命令、以根据温度调节充电电流?

    我正在寻找一种能够在极端温度条件下以不同充电速率为电池组充电的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majid、

    我不确定 BQ4050是否可以用作 SMBus 主机向充电器写入数据。 您可能希望在电池电量监测计论坛上的单独主题中发帖以查看此内容。 如果您正在寻找 SMBus 控制的充电器、则可以查看 BQ25720。