This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMPS 设计、230V 交流至24VDC、4A 电流

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033980/smps-design-230vac-to-24vdc-with-4a-current

您好!

我希望根据以下详细信息设计 SMPS、请建议使用任何 IC。

输入电压:150V 至300V 交流

输出电压:24V 直流

输出电流:4A

次级侧调节

低空间设计

任何人都可以提供帮助。