This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:结温

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034119/tps40170-q1-junction-temperature

器件型号:TPS40170-Q1

大家好、

我的客户有以下问题:  

我们对数据表中的信息有疑问。 TPS40170-Q1的额定最高温度约为环境温度 TA (+125°C) 但是、对于每个图、所有图都是以+125°C 结束的结温。 结温应始终高于环境温度、因为外壳和连接始终会导致散热。 为什么图中的温度在+125°C 结温下结束? 从我们的角度来看、数据有些矛盾。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    EC 表的额定环境温度高达125摄氏度。 但是、这假设没有功率损耗、意味着环境温度和结温相等。 热关断设置为165摄氏度结温。

    此致、

    Tim