This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VO 升至超过 REFIN 电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033710/tps51200-vo-rise-up-more-than-refin-voltage

器件型号:TPS51200

您好、E2E、

VLDOIN = 1.9V
VIN = 3.3V
REFIN = 0.75V

VO 在启动后立即具有与 REFIN 相同的电压。 但是、VO 电压逐渐升高并保持在1V。
请告诉我有关此问题的原因。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 VLDOIN=1.9V 时、您是否应该在 REFIN 上获得0.95V 的电压?

    是否有启动波形? S3/S5的状态是什么?

    此致

    Yihe