This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808-2:参考?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033429/ucc3808-2-reference

器件型号:UCC3808-2
Thread 中讨论的其他器件:TL431

什么是基准电压? 它有多精确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定内部电压基准、因为它不会驱动器件外部的任何东西。  例如、在方框图(下面) 中、显示了驱动 UVLO 比较器、但没有其他功能。  您可以看到 UVLO 阈值的精度、但不能看到内部基准。

    对于大多数应用、我们 通过光耦合器在外部使用 TL431基准(2.495V、0.5%/1%/2%)、如简化版原理图所示。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    误差放大器的同相输入是否是可能连接基准电压的相当重要的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到一个以 2V 的正输入电压驱动 COMP 引脚的放大器。  如果您不需要隔离式电源、我认为这可以用于调节。  让我通过设计/测试来检查2V 的精度。  我会在星期一假期(下星期中)后再作答。