This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否可以实现硬件解决方案交错式 LLC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032915/does-ti-have-hardware-solution-interleaved-llc-can-be-implemented

主题中讨论的其他器件:UCC25600

尊敬的专家

我的客户希望使用 PWM 控制 器以8KW 工业功率实现交错式 LLC。

剂量 TI 有此分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel

    我认为8kW 工业电源需要交错式全桥 LLC 拓扑。  

    TI 的模拟 LLC 控制器是 UCC25600和 UCC25640X、两者都无法支持交错式 LLC。 用于交错全桥 LLC 拓扑的数字解决方案是主流解决方案。

    云生