请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55010 您好!
我的客户需要帮助。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55010.pdf
在第 kΩ 页的表1中、0.3A 时为3.3V 至3.3V、RHS 为8.25k Ω、 RT 为 511 kΩ。
而我使用 Webench 进行设计:
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=970E42CC75D584FC
电阻器具有不同的值。
和规格是不同的。
我确信是否有任何原因或错误。
请帮助。 谢谢。