请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79606EVM-897 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们正在测试 EVM、 当测试平衡时、电池电压监控似乎有些问题。
我已连接电池组、引脚2至8和左侧引脚1和9上有6节电池未连接。
我将跳线 J2和 J3接通、以便通过电池为电路板供电
我将 SW2置于关闭位置、板载电阻梯未连接
BQstudio 设置
我具有以下电池电压监控和平衡配置
当我在没有比较器的情况下启用平衡时、CB_run 完成
然后、我在平衡过程中检查电池电压。
当测量时,“出血”电芯的电压下降约为0.665伏,而“出血”电芯旁边的电芯的电压上升。
赔率平衡
实现平衡
另外,由于电压测量结果与此类似,如果我激活比较器,它会立即“完成”平衡(我猜是因为 CB_DONE 阈值被触发,然后 CB_DONE 被置位)。
我们有什么问题?
但斯克要提前很多时间
kr
Vincenzo