This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25890:为什么仅为 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M 使用电池时 ADC 监控有时不起作用、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25896, BQ25895, BQ25898D, BQ25898C, BQ25892, BQ25890, BQ25890H, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032742/faq-bq25890-why-adc-monitoring-sometimes-does-not-work-when-battery-only-for-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq25898c

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ25898BQ25896BQ25895BQ25898DBQ25898CBQ25892、、、 BQ25895M

您好!

当只有电池存在时、ADC 监测仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置时才工作。 目的是在剩余电量相对较低时节省电池电量。 这适用于 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ25898C。

在仅电池模式下、ADC 仅在电池电压高于 MINSYS 寄存器设置(REG03[1:3])时工作。 否则、ADC 读数无效。 对于仅 VBAT 的最大 ADC 工作范围、用户可以将 MINSYS 电压设置为其最低设置(即3.0V)、以便 ADC 在低至 VBAT=3.0V 时工作。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这些信息对您有所帮助。

    非常感谢、

    宁。