This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:有关应用代码编程的问题

Guru**** 2582515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132594/tps65982-questions-on-application-code-programming

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TUSB546EVM

您好!

我对 TUSB546EVM 中使用的 PD 控制器 TPS65982的应用代码有一些疑问。

问题1:有一个文件"config82_a_v1.7.6_app_code.ctb"、如何使用该文件(.ctb)?

Q2: 我是否使用 TPS6598x 实用程序 GUI 工具将二进制文件下载到 SPI 闪存中? 还是使用 TPS6598x 应用自定义工具?

问题3: 为什么无法将 config82_a_v1.7.6.json 中的设置导入到应用程序自定义工具中?

Q4: 在应用程序自定义工具中设置寄存器后、我是否会将其保存到二进制文件中、以便稍后将其刷写到闪存存储器的低/高区域中?  何时选择另存为完整闪存映像?  

问题5:从存储器组织中、config82_A_v1.7.6_low_region.bin 存储在"App Code"存储器空间中?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我们将在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    当然!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我的问题是否有任何更新?

    谢谢。

    Rgds

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的耐心等待。

    我还没有机会、但明天我会给您回复!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    抱歉我错过了这个主题!

    您是否仍然需要帮助?

    谢谢、

    Kevin