您好!
我们使用 QuíckCharge Ω 电阻器从电源适配器请求更高的电压。
之后、我们需要调整最大输入电流(IIN_HOST 寄存器)、最小输入电压(InputVoltage 寄存器)和充电电流(ChargeCurrent 寄存器)。
遗憾的是、在通过电池加电后、InputVoltage 寄存器不可写入。
我通过设置 ChargeOption3寄存器中的 RESET_VINDPM 位解决了这一问题。
这又带来了另一个问题:
为了在无负载的情况下测量 VBUS 电压、为了确定新的最小输入电压、芯片与功率采用者断开连接并切换到电池。
这样、系统电压会根据电池状态下降、并且我的系统崩溃。
这应该是怎样工作的?
芯片的设计确实只能从电池启动、因为这是电池受保护系统的正常情况。
那么、插入电源适配器后、接下来的步骤是什么?
InputVoltage 寄存器卡在零、并将其复位会导致 VSYS 下降?!
什么是必要步骤?????
(拔下充电器后 VSYS 也会下降)
问候语、
Joerg