This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:启动问题

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981702/tps61165-bootup-problem

器件型号:TPS61165

尊敬的团队:

我们客户的 TPS61165未启动。
我附上了软件的原理图、BOM 和波形。
(在此测试中、Q11的 D-S 短接。)
BTW、 我们的客户插入 Q11以完全关闭 LED、是否存在问题?

e2e.ti.com/.../TPS61165_5F00_circuit_2B00_BOM.xlsx

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来不错。 但我仍然建议您进行试验前测试。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么意思是确定?
    什么意思是试验前测试?

    什么原因被视为器件无法启动的原因?
    Q11的电路是否没有任何问题?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我我在随附图片中标记的电压吗?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    左:6V
    中心:19V
    右侧:6V

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当启动输出电流超过 ILIM_Start (启动电流限制)时、工作是否停止?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件采用峰值电流控制模式、因此启动电流限制可限制 FET 电流。

    根据您提供的波形、当 VOUT 约为19V 时、器件似乎突然关闭。 这有点奇怪、现在我不知道。   

    我需要执行一些分析操作:

    1) 1)负载如何?

    2) 2) 2)您能否帮助同时测量电感器电流、SW 电压和 FB 电压? 最好将这三个图放在一张图中。

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    当 FET 电流超过 ILIM_Start 值时、器件是否停止?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN、

    理论上、FET 电流将始终受到电流限制的限制。 但是、如果限制被打破、器件可能会关断。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这是确认、是否 OC 不是断续但关闭?
    波形以大约6V 的数字开始 SW、但我认为它必须从那里开始 SW、因为该器件的 UVLO 为2.5V (最大值)。
    我请求我们的客户获取详细的波形。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN、

    如果 FET 电流上升到极高的水平、OPA 之后的 Ccomp 将被充电、并且可能需要很长的放电时间、这意味着器件在此期间保持关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们的客户没有回复、请稍候片刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    好的。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户尚不能检查 TPS61165。
    因此、请关闭此主题一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的