This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:电源管理论坛

Guru**** 2573515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979927/ucc28070a-power-management-forum

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

请建议 PFC 扼流圈使用哪种类型/型号、以实现大于92%的效率。

详见附件供参考。

e2e.ti.com/.../WBDesign16_5F00_390Vdc_4000_9.2A_5F00_UCC28070A_5F00_PFC.pdf

此致、

Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    您能帮助澄清您的问题吗? 您是要求查看共享的原理图、还是要求推荐拓扑以实现92%的效率? 您需要在什么工作条件下实现92%的效率? 总输出功率和输入电压范围是多少?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    1.请确认原理图是否正常或需要改进的任何方面。

    输入电压- 85-265Vac、47-63Hz

    输出功率- 390VDC、9.2A

    4. PFC 扼流圈使用哪种类型的磁芯和尺寸

    5.考虑整个输入范围内的效率应大于95%

    谢谢、此致、

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    升压电感器看起来很小、每个电感器为11.5uH。 作为参考、此5kW 参考设计使用360uH。 对于 CCM PFC、预期电感器电流为 CCM、仅在接近交流过零时下降到 DCM。 我建议仔细检查这个。 在此处、使用参考设计并进行调整也可能是值得的。 此参考设计毕竟已经过测试。

    4.我建议联系您的磁性元件供应商讨论此主题。  

    5%在低线路输入时将很难实现95%的效率。 如果您在整个输入范围内确实需要95%、我建议查看无桥 PFC 替代方案、例如交流开关或图腾柱。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ben Lough、

    感谢您的支持。

    1、该值仅基于网络设计人员来确定。 请给出近似值。 对于5KW 参考设计、使用360uH、因为 Vin=180-264VAC。

    4.好的。 让我咨询磁性元件供应商。

    5.好的。 谢谢。

    6.另一个查询是、无论负载从0.5A 到9.2A、两个 MOSFET 都将共享负载、或者任何一个 MOSFET 将共享负载以实现轻负载。

    7.要检查哪个部分的输出电压在1A 负载下从390V 下降到340v。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    1.好的、我会再次回顾并建议一个值。

    6.该控制器没有切相功能。 FET 将在轻负载时共享负载

    7.我建议检查最大占空比钳位是否限制了1A 负载下的导通时间。 检查 VSENSE 是否控制器能够检测到输出电压下降。 检查 CSA 和 CSB、以检查逐周期峰值电流限制是否提前终止栅极脉冲。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的支持。

    请为 PFC 扼流圈推荐值。

    8.请查阅原理图并确认是否有需要修改的内容? 我们已经使用了 FSW-200kHz、可以吗?

    谢谢、此致、

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    1.对于升压电感器、我建议200uH。 您能否填写 UCC28070设计计算器? 这将有助于了解您的偏好。

    2. 200kHz 的速度相当快。 此功率级别的开关损耗可能会有点高。 是否有理由希望快速切换? 大多数设计将切换~100kHz。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的持续支持。

    好的、我将使用 PQ4040内核尝试使用200uH。 在 UCC28070设计计算器中、它显示的值较小、例如100kHz 时为23uH、200kHz 时为11.84uH。

    好的、现在我将使用100kHz。

    3、无论使用频率低于100kHz 还是35 kHz 还是65kHz、都能实现任何调节、效率、功率因数等效果。

    4、我们检查了 CSA 和 CSB 信号是否正常、其值为320mV。

    5.当我们加载500W 或任何负载相位 B 时,PFC 扼流圈会被加热,电桥输出中会出现压降。 桥式二极管50A、1000V 正在使用。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    在选择开关频率时、需要考虑几个因素。 对于 CCM PFC、您希望电感器电流保持连续导通。 如果频率过低、电感器电流将变得不连续、功率因数将受损。 开关频率过低也意味着升压功率级中的峰值电流更高。 开关频率过高将导致功率级中的开关损耗过大。 例如、您将需要考虑升压二极管的反向恢复。 许多 CCM PFC 设计将使用超高速甚至碳化硅二极管、以实现更好的开关性能。 此处还应考虑您选择的 FET 的开关性能。

    您能否在最后一个问题上展开讨论? A 相和 B 相应共享相同的负载、因为这是交错 PFC。 两个相位的加载方式是否不同? 您可以分享任何波形来帮助说明问题?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的支持。

    6.随附波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    很抱歉、但我无法从该波形中了解更多信息(我假设这些是栅极驱动信号?)。 请分享以下波形。

    1.csa

    CSB

    3. CAOA

    4. CAOB

    5.GDA

    6.GDB

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的支持。

    CSA 和 CSB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NLIP -空载时

    LOP -在最小负载时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载时

    在最小负载时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请帮助我们解决问题。

    谢谢

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请帮助我们解决问题。

    谢谢

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    对拖延表示歉意。  这些波形看起来像是在轻负载运行时、在某些情况下、UCC28070在其中进入零功耗检测。 您能否像前面提到的那样、在输出开始下降时共享 CSA 和 CSB 的波形?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的耐心等待。

    以供您参考。

    谢谢、此致、

    Rajasekaran S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    对拖延表示歉意。 让我与大家分享一下 CSA 和 CSB 波形应该是什么样的。 CH1=Rsynth、Ch2=CSB、Ch3=CSA。 CSA 和 CSB 信号应类似于每个相位的电感器电流。

    根据您的波形、看起来至少在示波器捕获中显示的时间窗口中、IC 看不到 CSx 信号达到3.3V 峰值电流限值。 因此、检查反馈链中可能会解释压降的其他信号。

    输出下降时、VAO 的电压是多少? 如果输出电压下降、则期望值为 VAO 信号将增加以补偿输出电压下降。 它是否达到引脚的5V 限值?

    2.检查 CAOA 和 CAOB。 这些是每个相位的 PWM 比较器的基准信号。 CAOA 和 CAOB 电压是否与6V 上限电压相位差或拉低电平是否表明控制器正在检测到故障?

    3.检查 IMO 信号的形状。 它是否类似于在2倍工频时的整流正弦波? 还是失真?

    4.检查您的占空比设置是否为 DMAX。 控制器是否在较重的负载下达到占空比限制?

    此致、

    本·洛夫