This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023使用问题

Guru**** 1444650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981684/lm5023-lm5023-using-issues

器件型号:LM5023

您好、TI 专家

使用 LM5023时有两个问题。 请帮助检查。

 VCC 的输出始终过载。 请参阅随附的屏幕截图。

2. VCC (引脚8)将保持15V 引脚2波形、VCC 不会下降到零。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、李

    您能否帮助提供原理图来分析此问题? 最好在原理图上具有组件值。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng

     请查看随附的原理图屏幕截图,它显示了我们的电路结构和组件,下一张图片显示了我们的问题

    “Vcc 不能在12v 时保持稳定”,它总是显示 Vcc 导联的过载情况(图中的 trace1 -- -从 D27测量-),但我们无法看到问题的位置,您还可以在变压器输出 D27 +(迹线2—顶部迹线,OUT Put peak 13v)上看到输出曲线。

     请告诉我们什么可能是根本原因

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、李晨、

    您能否分享一份完整、更清晰的原理图。

    1.变压器匝数比( 每个输出) 和 Lm,

    2.   发现问题发生时,每个通道的输入电压和输出电压/负载是多少 ?

    3.请捕获 VDD 电压、Vout (反馈路径)、MOSFET Vds。 相同的波形。

    4.即使您告诉我们,迹线1是 VDD 电压,但我仍然不知道哪一个是迹线1。 一个正面或一个下面的侧面。  由于 CH1的刻度为500mV。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jaden Ning

     请查看随附的图片,其中显示了 VSD 和 VCC,第二个附件是原理图(tr10和 R229未连接)

     变压器 :n1:47匝 ,n2:4匝,n3:9匝  ,n5:9匝,n7:10匝,n6:41匝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    请在附件中找到我的回复。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../LM5023-E2E-Reply.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jaden

    感谢您的回复。

    请参阅随附的图片,我很困惑为什么5023没有从辅助风窗中捕获并保持 Vout  

    每个绕组的电压如原理图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    您提供的原理图不 清楚,我无法确定使用的组件值。

    很抱歉,在您共享清晰的原理图和波形之前,我无法为您提供帮助(您的示波器只有2个通道,带宽为60MHz?)

    谢谢。