This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92561:在5V 至150~200VDC/0.001A 应用中使用 TPS92561

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980964/tps92561-using-tps92561-for-5v-to-150-200vdc-0-001a-application

器件型号:TPS92561

大家好、

 我的客户需要一个用于打印机中高电压/轻负载应用的升压功能。 您认为 TPS92561适合 5V 至150~200VDC/0.001A 应用吗? 还是其他任何简单的解决方案? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      您是否意味着输出电流仅为1mA? 让我先检查一下。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     是的。 在打印机应用中只需要1mA 输出和150~200Vdc。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

      根据我的理解、对于1mA 电流应用、它的电流精度会非常差。 我想和您一起了解一下应用、您是否需要控制输出电流? 或者您只是在寻找交流/直流电源解决方案? 它是否用于驱动 LED 负载?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     客户不关心电流精度。 它们只需要高电压直流电源和极低的电流消耗。  它不用于 LED 负载。 或者、对于5V 至150Vdc 应用、您还有其他简单的建议吗? 感谢你的善意帮助。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

       从5V 到150V、调节比太大、通常需要一个变压器、我建议您参阅此页面以查找合适的器件: www.ti.com/.../overview.html

       由于我只负责 LED 驱动器产品系列、我建议您发布有关详细要求的新问题、其他产品线专家将为您提供帮助。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     我们知道要升压的变压器和电荷泵解决方案、但客户希望使用简单的解决方案从5V 生成高电压... 那么、您认为 TPS92561可以将5V 升压到150V 吗? 如果没有、我们将告知客户。 感谢您的回答。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

       TPS92561的最小电源电压为6.5V、因此不建议使用此器件将5V 升压至150V 应用。

    BR

    肖恩