主题中讨论的其他器件: BQ2000
BQ2000T 系列充电器是否可用于安全地为新上市的 AA 尺寸锂电池充电、后者的电池内置1.5V 集成稳压器? 如果是、您有什么建议? 我将使用一个4芯 AA 电池座、该电池座将接受一组可充电1.5V 锂电池、但用户也可以安装一组镍氢电池、因此我也希望能够为这些电池充电。 我的充电源将仅限于 USB 型连接、以便一次为电池座中的所有4节电池充电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ2000T 系列充电器是否可用于安全地为新上市的 AA 尺寸锂电池充电、后者的电池内置1.5V 集成稳压器? 如果是、您有什么建议? 我将使用一个4芯 AA 电池座、该电池座将接受一组可充电1.5V 锂电池、但用户也可以安装一组镍氢电池、因此我也希望能够为这些电池充电。 我的充电源将仅限于 USB 型连接、以便一次为电池座中的所有4节电池充电。