This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:使用外部栅极驱动器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981893/tps43060-using-an-external-gate-driver

器件型号:TPS43060

您好!

我需要超过50mA 的平均栅极驱动电流。 我能否将 VCC 连接到引导、将 SW 连接到 PGND 并驱动外部栅极驱动器 IC?
如果没有,建议是什么?

谢谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    VCC 最大电流的最小值定义为50mA、您仍想添加外部驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    是的、没错。
    我需要大约100mA 的平均栅极电流。  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我没有对它进行测试、但我希望它能正常工作。 在另一侧、可能有互补驱动器、不需要2个输入信号、但只需低侧信号即可。

    我希望您能够驱动多个并联 MOSFET、因此更好的解决方案可能是并联使用2个 TPS43060来分离功率? 优点是可以交错或降低局部功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我对互补驱动器的担心是、我会失去 TPS43060的自适应死区时间功能、必须手动设置。 这是正确的假设吗?

    我曾考虑并联使用两个器件。  

    我的想法是使用使第一个43060成为一个"主器件"并正常运行、并从两者之间的输出电压差导出第二个43060的 FB 信号。

    您能否为如何配置两个 TPS43060以进行交错操作提供一些指导? 我是否可以使用任何应用手册作为参考?

    谢谢、

    Anthony Oliveti