This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:真正的 FCC 变得更小

Guru**** 2509415 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100, GAUGEPARCAL, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974674/bq34z100-g1-true-fcc-becomes-smaller

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQ34Z100GAUGEPARCAL

大家好、我发现 True FCC 变小了、请附加日志(20A 负载放电)、看看有什么问题。

e2e.ti.com/.../No.-3-20A-discharge.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在 Excel 中绘制任何图形的日志。 可以解决这个问题吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果您启用编辑功能、您应该能够在 Excel 中绘制日志文件的图形。

    我能够看到这个用户在谈论什么。
    在放电时、True FCC 更新为低于设计容量和 FCC 的值。

    您好、user6362354、

    这与我一直看到的问题几乎相同、即 True FCC 更新为远低于电池组额定容量的值。

    我仍在与 TI 合作、以解决我的应用程序中的此问题。  它可能与 Chem ID 和学习周期相关、具体取决于您的电池组设置。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 Excel 版本中、我可以看到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我打开了很多客户日志、从未出现过此问题。

    我们还需要电池的.gg 和详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一些电池规格如下:

    Sanyo NCR18650GA 7S3P 10350mAh
    电池容量(典型值):3450mAh
    电芯标称电压:3.6V
    电池全电压:4.2V
    电池放电结束电压:2.5V

    一些文件为 packed (current scaling 4x):

    e2e.ti.com/.../3.zip

    我不知道我提供的信息是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 FCC (经过滤波)、trueFCC 是阻抗跟踪的原始输出、可以像这样跳转。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在更新或放宽期后、是否有任何有助于 True RC 与 FCC 匹配的东西?

    在我的案例中、当我为电池组充电时、True RC 会报告实际的电池组容量。

    但放松后、FCC 不会最终与真正的 RC 收敛。  它的报告要低得多。
    因此、当我们为电池组充电时、我们会达到100%过快、因为 FCC 应该与真正的 RC 保持一致、但事实并非如此。  我们计算过去的 FCC 和 True FCC。

    即使在成功的学习周期后也会发生这种情况。

    是否可以采取任何措施来纠正这种情况?  

    数据存储器中的设置? 关闭平滑功能是否有帮助?

    我不明白为什么阻抗跟踪会将 FCC 限制为远低于设计容量的值。

    任何见解都很有帮助。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    蓄电池静止后更新的 FCC 和 Ture FCC 比实际容量少1~2Ah、Ture RC 为负、约为-1Ah~-2Ah、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    学习周期或化学 ID 可能存在问题。 您能否上传显示为负 True RC 的 GPCCHEM 报告和日志?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    有3个 GPCCHEM 报告和1个日志。

    e2e.ti.com/.../report-and-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在电池规格中看到的差异可能是由于高放电率导致的 IR 损耗较高。 您是否有显示负 RC 的日志?

    我建议您为其他选装包单独发布 e2e 帖子、是否有3个正确答案?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、不是在0.67C 放电条件下电池的额定电流为3500mAh、您的放电速率会显著提高。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有完整的日志、只有休眠后的日志、如下所示、.zip 文件中也提供了这些日志。如果需要、我可以重新收集数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从电池数据表中可以看出、3500mAh 的额定值为0.67C、您的工作温度要高得多。 我们在这里做的不多。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    电池的最大持续放电电流为10A、电池组为7S3P、我们在测试中使用了30A 电流。
    使用20A 测试还发现 Ture FCC 也比实际容量小得多。

    三个电池组的分析结果均具有 Chemistry ID 1580。 是否可以认为使用 Chemistry ID 没有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    化物 ID 应该正常、偏差很低(< 3%)。 负 RC 是我可以提供帮助的、但我们需要更详细地记录监测计如何进入这种状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您需要的日志。

    e2e.ti.com/.../discharge_2D00_relax_2800_current-scaling-4x_2900_.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 Avg I Last Run 的值越大、容量就越小。

    e2e.ti.com/.../5700.1.gg.csv

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池加热时、电阻 会下降、从而提供更大的容量、然后在较低的电压下冷却。 负值是由于在获取 OCV 读数时、trueRC 在较低温度下重新仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题能否得到解决?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以更深入地了解这一点、明天就会回来。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是监测计的正常操作、如果您希望剩余电容器不低于0、则滤波后的电容器将被封顶。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Trure RC 会使 Ture FCC 小于其实际容量、我们认为这不是正常操作、并使用户感觉电池存在问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议您联系电池制造商、以提供使用6C 放电时的容量规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已查看您的日志文件。 在这种情况下、监测计的工作方式似乎符合预期。 在高负载期间、由于电池电压中增加了 IR 损耗、您从电池中获得的电量将大大降低。 在如此高的速率下、您的温度会迅速升高、从而降低电池的整体阻抗、从而为您提供"额外"容量。 当负载被移除时、温度稳定回到正常状态、这会增加阻抗、从而导致电池"过度放电"。 负的真正剩余电量是电池的真实属性。 制造商规定了在特定负载条件下从电池获取的最小容量。 您使用的电流越高、您得到的电流就越少。  

    监测计正在重新计算、如果您以它在该给定温度下使用的高负载率接触电池、您的电池电压将立即降至端接电压以下、因为它在达到 termV 之前没有时间加热。 我建议您在第一次运行时执行一次测试、在该测试中、您可以完全放电、从而查看从电池中获得的真实容量[通过充电]。 然后重复此测试、但在移除负载后、施加另一个放电、直至终止电压。 只有使用这两种日志类型、我们才能知道真正的准确性。  

    我们的估算可能会有一些误差、但在如此高的较晚电池热性能和电池 OCV 曲线下、这会发挥巨大的作用。 由于通过电阻分压器进行电压测量、bq34z100的精度增加。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为测试步骤是什么?是否需要电流? 否则、我将使用30A 电流对电池放电。

    1、使用充满电的电池重新刻录.senc 文件并启用 IT 算法。
    2、将电池放电至端接电压、移除负载并等待 Qmax 更新完成。
    3、重复步骤2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们所查看的数据是20A、因此您可能需要从那里开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提醒、我们将在短期内休假、测试将在三周内进行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能否为该测试提高端接电压、电流端接电压设置为2.5V、放电至2.5V 以下将很容易损坏电池。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是测试记录、我觉得 Avg I Last Run 参数是原因、该值越大、电池容量越小、它似乎与温度没有很好的关系。
    Avg I Last Run=-299 (默认值、-916mA)、True FCC=2626 (10504mAh)、True RC=81 (324mAh);
    Avg I Last Run=-5010 (-20040mA)、True FCC=2214 (8856mAh)、True RC=-332 (-1328mAh);

    e2e.ti.com/.../20A-Test.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电量监测计似乎根据电流(用户速率 mA、用户速率-功率、平均 I 上次运行和平均 P 上次运行)更改了真正的 RC 和真正的 FCC。
    我在修改这些参数后重置电量监测计、可以观察到明显的变化。
    与静置后观察到的真实 FCC 和真实 RC 相比、差异不大、两者都远小于实际容量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User6362354、

    这是预期结果。 您的预期负载电流越高、您从电池中获得的容量就越小。 当您接近满电并以高速率开始放电时、电量监测计预计电池内部温度会升高、这将降低内部电阻。 当电量耗尽时、电池 将没有时间进行自热。 因此、在空载附近、负载越高、"剩余电容器"就越少。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可释放的实际容量比真正的 FCC 大得多、它似乎存在电池容量不准确的问题。 这个问题能否得到解决? 如果这个问题不能解决,我就不能继续下一步。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否上传20A 电流时电池从满电量放电到空电量的日志? 什么是传递电荷?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传递的电荷为 DOD0传递的 Q

    e2e.ti.com/.../20A.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子负载上记录的通过容量为10237mAh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SOC 达到4%后、下降速度非常缓慢、这是不正常的。 下降到0%需要5分钟、占总放电时间的六分之一。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将更深入地探讨此应用用例。 请在下周初查找我的更新信息。  

    通过此线程、我无法找到的一件事是 GPC 工具中提供的文件。 您是否能够向我提供原始 GPC 文件?

    我从一开始就注意到、GG 文件的 Ra 表中不是指数增长形状。 Ra 滤线栅14比之前的滤线栅更小。 这表示您的黄金映像创建中存在错误。 更深的网格不能比以前的网格更小(在网格3或4之外)。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OBelow 是原始 GPC 文件的3个副本、其中0.zip 是从新电池收集的数据、而另外两个是从2个已用电池收集的数据。

    e2e.ti.com/.../raw-GPC-files.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发送的最新 x20A.xls 日志、您是否具有该运行中的 gg 文件。 我发现的早期 GG 文件的 Qmax 仅为~2K、而日志显示为10K。  

    请提供正确的 GG 进行分析。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、此文件已由我处理、某些数据不是原始值、我将在下面向您重新发送。

    如果有任何进展、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../0726.gg-and-log.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个问题不是相互独立的:

    测量仪表无法针对您的系统正确预测温度。 在放电过程中、电池的温度最高可达80摄氏度左右。 监测计不会预测温度过高、因此它不会考虑在如此高的温度下可用的额外容量。

    2.测量仪表无法将电池电阻调低到足以估算高温下的正确附加容量。

    您如何获得 ChemID? TI 是否创建了定制的产品或您是否使用了 GAUGEPARCAL? 请注意,后者使用室温数据查找匹配的 ChemID -如果温度发生*极端*的变化,例如在电池发热的情况下,这可能是不够的。

    我在仿真中调整了电池模型(ChemID 的各个部分)和热预测、从而避免 FCC 出现较大波动。 我需要先了解您配置监测计的历史、然后才能建议实际配置的更改内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.压力表可预测的当前温度范围是多少?

    2.一开始我知道电池型号是 Sanyo NCR18650GA (7S3P)、所以我选择的 ChemID 是0x1580。 测试完成后、我发现容量异常和 SoC 曲线不平滑存在问题。 然后、我使用 GPC 工具分析3节电池(使用 BQ34Z100-G1收集的数据)、1节是新电池(0号)、2节是旧电池(1号和3号)。 分析的最佳化学 ID 不同。 下面是一个简单的比较。 我当前使用的化学 ID 与最佳化学 ID 相比、我还提供原始 GPC 文件和 GPC 报告文件。

    e2e.ti.com/.../6521.raw-GPC-files.zip

    e2e.ti.com/.../GPC-report-files.zip

    电池编号

    化学 ID

    最大 DOD 误差、%

    最大 R 偏差、比率

    0

    1580

    2.73.

    0.58.

    1

    1580

    2.21.

    0.47.

    3.

    1580

    2.26.

    0.63

    电池编号

    最佳化学 ID

    最大 DOD 误差、%

    最大 R 偏差、比率

    0

    2348.

    1.87

    0.67

    1

    2412.

    1.56.

    0.54.

    3.

    2412.

    1.6.

    0.73.

    3.下面我将提供配置文件。 这是最新的配置。 当前配置不是最新配置。 存在一些微小的差异。 与电流相关的配置将进行4次缩放、其中:RES Current 和 Qmax Delta %仍为固件默认值。 我发现无法成功学习调节 RES 电流。 Qmax Max Delta-%的单位应为百分比、不进行缩放。

    1)基本配置

    类别

    子类

    名称

    标准

    换算4X

    和功能

    配置

    安全性

    OT Chg

    650

    -

    0.1°C

    配置

    安全性

    OT Chg Time

    10.

    -

    S

    配置

    安全性

    OT Chg 恢复

    600

    -

    0.1°C

    配置

    安全性

    OT DSG

    800

    -

    0.1°C

    配置

    安全性

    OT DSG 时间

    10.

    -

    S

    配置

    安全性

    OT DSG 恢复

    750

    -

    0.1°C

    配置

    充电终止

    锥形电流

    100

    25

    mA

    配置

    充电终止

    电池锥形电压

    100

    -

    MV

    配置

    充电终止

    TCA 设置%

    -1

    -

    %

    配置

    充电终止

    TCA 清除百分比

    98

    -

    %

    配置

    充电终止

    FC 设置%

    -1

    -

    %

    配置

    充电终止

    FC 清除百分比

    98

    -

    %

    配置

    数据

    周期计数

    0

    -

    计数

    配置

    数据

    CC 阈值

    9315

    2329.

    毫安时

    配置

    数据

    设计容量

    10350

    2588

    毫安时

    配置

    数据

    设计能源

    3726.

    932

    MWh

    配置

    数据

    设计能源规模

    10.

    -

    数字

    配置

    寄存器

    包配置

    2999

    -

    标志

    配置

    寄存器

    警报配置

    0

    -

    标志

    配置

    寄存器

    串联电池节数

    7.

    -

    数字

    配置

    电源

    休眠电流

    10.

    3.

    mA

    配置

    电源

    FS 等待

    0

    -

    S

    电量监测

    IT 配置

    电池终止电压

    2500

    -

    MV

    电量监测

    电流阈值

    DSG 电流阈值

    30

    8.

    mA

    电量监测

    电流阈值

    CHG 电流阈值

    50

    13.

    mA

    电量监测

    电流阈值

    退出电流

    25

    6.

    mA

    电量监测

    状态

    Qmax Cell 0

    10350

    2588

    毫安时

    电量监测

    状态

    周期计数

    0

    -

    数字

    校准

    电流

    死区

    20.

    5.

    mA

     

     

     

     

     

     

    2)缩放配置

    类别

    子类

    名称

    标准

    换算4X

    和功能

    配置

    充电终止

    锥形电流

    100

    25

    mA

    配置

    充电终止

    最小锥形容量

    25

    6.

    毫安时

    配置

    充电终止

    镍氢关断电流

    240

    60

    mA

    配置

    数据

    CC 阈值

    9315

    2329.

    毫安时

    配置

    数据

    设计容量

    10350

    2588

    毫安时

    配置

    数据

    设计能源

    3726.

    932

    MWh

    配置

    数据

    SOH 负载 I

    -400

    -100

    mA

    配置

    放电

    SOC1设置阈值

    150

    38.

    毫安时

    配置

    放电

    SOC1清除阈值

    175.

    44.

    毫安时

    配置

    放电

    SOCF 设置阈值

    75

    19.

    毫安时

    配置

    放电

    SOCF 清除阈值

    100

    25

    毫安时

    配置

    寿命分辨率

    左侧电阻器

    100

    25

    mA

    配置

    电源

    休眠电流

    10.

    3.

    mA

    电量监测

    IT 配置

    电阻器电流

    默认固件

    默认固件

    mA

    电量监测

    IT 配置

    用户速率- mA

    0

    0

    mA

    电量监测

    IT 配置

    用户速率-供电

    0

    0

    MW/CW

    电量监测

    IT 配置

    保留容量 mAh

    0

    0

    毫安时

    电量监测

    IT 配置

    保留能源

    0

    0

    MWH/CWH

    电量监测

    IT 配置

    Qmax 最大增量%

    默认固件

    默认固件

    毫安时

    电量监测

    电流阈值

    DSG 电流阈值

    30

    8.

    mA

    电量监测

    电流阈值

    CHG 电流阈值

    50

    13.

    mA

    电量监测

    电流阈值

    退出电流

    25

    6.

    mA

    电量监测

    状态

    Qmax Cell 0

    10350

    2588

    毫安时

    电量监测

    状态

    平均 I 上次运行

    -299

    -75

    mA

    电量监测

    状态

    平均 P 上次运行

    –1131.

    -283.

    MWh

    校准

    电流

    死区

    20.

    5.

    mA

    这是一个运行学习周期的 gg 文件和一个从官方固件导出的 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../1588.learning-cycle.csv

    e2e.ti.com/.../bq34z100G1FirmwareBundle_2D00_0.16.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在进展如何? 我重新学习了使用过的电池(容量似乎已衰减)。 修改2的刻度。在20A 放电并使其保持站立之后、更新后的容量比以前大了大约9500mAh。  这是日志文件。

    e2e.ti.com/.../2046.xlsx

    谢谢、

    月高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、今天已经过去了、请告诉我进度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这篇文章已有很长一段时间没有新消息了。