This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:AFE 启动

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981364/bq76940-boot-up-of-afe

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76920

尊敬的 TI 团队:

在 AFE 引导期间、我们需要在指定的时间内将 TS1连接到 C1。 此连接使用10k 电阻器进行电流限制。 但是、如果 TS1至 GND 阻抗不是10K、那么启动 AFE 是否会出现问题?

此致、

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    是的、可能存在限制。  如果电池电压低且热敏电阻很热、则 TS1上可能没有太多的上升沿。  您可能不希望电池在冷却之前启动、或者您可能希望电池唤醒并告知用户电池是热的、不应使用电池。  设计适合您的系统和工作条件的电路。   BQ76940产品文件夹中提供了有关引导开关替代方案的应用手册、可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    您能否指定限制。

    谢谢

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    我无法为您的设计中的条件指定限制。  查看 BQ76920数据表中的 Vboot 条件、您必须具有超过电平的上升沿。  考虑您的热敏电阻以及您希望电池组启动时的温度和电阻。 计算电压并查看电压是否合适、或者在冷态电压变得过高时选择不同的电阻器并添加限流分量(齐纳二极管)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    由于我们在 BOOT 引脚和 GND 之间使用10k 的 NTC、因此我们发现了一种情况、即10k 将是开路连接。 如果 AFE 在未连接温度传感器连接器的情况下加电、可能会发生这种情况。 在这种情况下、是否会有任何重述?

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    BQ76940没有针对温度的内部阈值、也没有用于查找开路条件的阈值。  MCU 需要确定适当的阈值、以区分冷热敏电阻和开路热敏电阻条件。

    如果热敏电阻缺失且 TS1引脚上存在电容器、则电容器可以保持引脚上的电压。  电压不会阻止关断、但可能会阻止重新启动、因为如果引脚已处于高电平、则无法在引脚上提供上升沿。  高电平不会唤醒器件、它需要上升沿检测、如果引脚上已经存在高电压、则不会发生这种情况。 如果电容器是您系统中的问题、则电容器上的大电阻器将为电容器提供已识别的插入路径。  该电阻器将与热敏电阻并联、因此它将改变电压与温度间的关系曲线、在热敏电阻电压较高的低温下更明显。