This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030SEVM:查询的器件型号为 LMR14030SQDPRRQ1

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LM61440-Q1, LMR16030, TPS54360B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980766/lmr14030sevm-part-number-on-which-query-is-lmr14030sqdprrq1

器件型号:LMR14030SEVM
主题中讨论的其他器件:LMR14030LM61440-Q1LMR16030TPS54360B

你(们)好

我想知道 输出电压3.3V 和5V 固定时的输出容差(对于器件:LMR14030SQDPRRQ1)。 输入电压为 Vbat。

应用是汽车。

以方框图的格式附加我们的设计思想、供您参考。

请提供所需的详细信息。

参考方框图:

此致

Mahesh Gage  

00919890754282

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahesh,

      1.输出容差 :您是指 LMR14030的输出负载电流吗? ,为1 μ A、则可以在3.3V 或5V 时输出3.5A 电流。

      2.‘s 你需要什么详细信息?很抱歉,但我不太理解你的问题。

        您是否需要为这种情况推荐两个合适的 TI 降压转换器(24V-5V 降压转换 器和5V-3.3V 降压转换器)?  

          请更具体地描述这个问题、 非常感谢!

    BR、

    维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当我们使用 TI 器件提供3.3V 和5V 输出时、我们需要的是输出电压容差(请参阅方框图)。

    我们想知道这一点、因为系统监控 IC 正在持续监控3.3V 和5V 输出稳压器上的电压变化。

    我们的计划是使用2个稳压器 IC。

    我们正在检查是否可以使用两个 TI 器件 LMR14030SQDPRRQ1替换半降压稳压器。

    如需了解相关信息、请参阅方框图。 在方框图中、我们使用的是两种不同的半模稳压器、我们计划用两种 TI 器件替换它们。

    希望上面的描述能让您对我们的应用和查询有一个大致的了解。

    此致

    Mahesh Gage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahesh,

     输出电压纹波取决于您的电感/输出电容器/负载电流。 它们的典型输出电压纹波如下所示、您可以在 LMR14030数据表 图25~28中找到它们。  

      在本例中、LMR14030看起来正常。 我还想推荐我们的新器件 LM61440-Q1。 LM61440-Q1是一款3V 至36V 输入、4A、低 EMI 同步降压转换器、具有更高的效率和更低的 EMI。 唯一的问题是输入电压范围、如果36V 足以满足您的需求、则此器件将适用。

      从方框图中可以看到、您还需要 5V 输入电压、3.3V/3A 输出降压。 您可以考虑 TPS62813-Q1 或 TPS62090-Q1。 它们的成本将低于 LM61440-Q1、因为此处不需要宽输入电压插座。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahesh,

     我的回复是否解决了您的问题? 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还没有。

    我正在处理这个问题。

    同时、您能否提供器件输入电压范围、输出电压、

    - 3.3V

    - 5V

    此外、对于建议的器件、请提供10K 数量的报价以进行比较。

    此致

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    数据表中包含的负载和线路调节图说明了器件输出变化。

    这是24V 卡车应用吗?

    如果是、我认为40V 器件不足以满足负载突降要求。

    我看到许多客户选择>60V+器件

    LMR16030、LM760003、TPS54360B