主题中讨论的其他器件:LMR14030、 LM61440-Q1、 LMR16030、 TPS54360B
你(们)好
我想知道 输出电压3.3V 和5V 固定时的输出容差(对于器件:LMR14030SQDPRRQ1)。 输入电压为 Vbat。
应用是汽车。
以方框图的格式附加我们的设计思想、供您参考。
请提供所需的详细信息。
参考方框图:
此致
Mahesh Gage
00919890754282
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想知道 输出电压3.3V 和5V 固定时的输出容差(对于器件:LMR14030SQDPRRQ1)。 输入电压为 Vbat。
应用是汽车。
以方框图的格式附加我们的设计思想、供您参考。
请提供所需的详细信息。
参考方框图:
此致
Mahesh Gage
00919890754282
您好 Mahesh,
1.输出容差 :您是指 LMR14030的输出负载电流吗? ,为1 μ A、则可以在3.3V 或5V 时输出3.5A 电流。
2.‘s 你需要什么详细信息?很抱歉,但我不太理解你的问题。
您是否需要为这种情况推荐两个合适的 TI 降压转换器(24V-5V 降压转换 器和5V-3.3V 降压转换器)?
请更具体地描述这个问题、 非常感谢!
BR、
维克多
你(们)好
当我们使用 TI 器件提供3.3V 和5V 输出时、我们需要的是输出电压容差(请参阅方框图)。
我们想知道这一点、因为系统监控 IC 正在持续监控3.3V 和5V 输出稳压器上的电压变化。
我们的计划是使用2个稳压器 IC。
我们正在检查是否可以使用两个 TI 器件 LMR14030SQDPRRQ1替换半降压稳压器。
如需了解相关信息、请参阅方框图。 在方框图中、我们使用的是两种不同的半模稳压器、我们计划用两种 TI 器件替换它们。
希望上面的描述能让您对我们的应用和查询有一个大致的了解。
此致
Mahesh Gage
您好 Mahesh,
输出电压纹波取决于您的电感/输出电容器/负载电流。 它们的典型输出电压纹波如下所示、您可以在 LMR14030数据表 图25~28中找到它们。
在本例中、LMR14030看起来正常。 我还想推荐我们的新器件 LM61440-Q1。 LM61440-Q1是一款3V 至36V 输入、4A、低 EMI 同步降压转换器、具有更高的效率和更低的 EMI。 唯一的问题是输入电压范围、如果36V 足以满足您的需求、则此器件将适用。
从方框图中可以看到、您还需要 5V 输入电压、3.3V/3A 输出降压。 您可以考虑 TPS62813-Q1 或 TPS62090-Q1。 它们的成本将低于 LM61440-Q1、因为此处不需要宽输入电压插座。
BR、
维克多