我将详细测试 BQ27Z561-R2。 芯片执行 wel。
我进行了静态充电测试、现在我正忙于执行动态 CC 测试。 效果相当好。
但从深度睡眠模式切换到睡眠模式需要额外1秒!
在另一个轮距中、我已经知道从 睡眠模式切换到正常模式的开关/退出时间为4 秒。 我从 TI 支持那里得到了这一估计值。
我的测试显示 CC 在睡眠和正常期间工作正常。
我添加了示波器图片。
高于电池电流。 电流在 6秒内流经负载。
降低 BQ 的工作电流。 比正常深度睡眠更重要。 (=黄色圆圈)
在深度睡眠模式中、当电池有负载时、第一个蓝色箭头会对电流进行采样。 这满足以下条件: |唤醒比较器电流|≤深度睡眠电流。
因此 BQ 应切换到睡眠模式。 它不……
第二 个蓝色箭头再次对负载电流进行采样。 现在 BQ 进入睡眠状态。 因此、它需要额外1秒。
在深度睡眠期间、DE CC 不计算实际(负载)电流。 这会导致 较低的 mAh。
更改"唤醒检查 时间" 不会帮助 值0 禁用从深度睡眠模式退出。 值2和更高会增加退出延迟。
是否有办法缩短深度睡眠延迟?