主题中讨论的其他器件:LM3481、 LM5155、 LM5156
您好!
我使用 AN-2094 SEPIC 评估作为参考、但我需要不同的软启动要求。 我正在连接第5页的输出电压软启动波形。 
但我对软启动的要求是10ms。 我需要在硬件中修改什么 才能实现它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Naga、
感谢您在我们的应用中考虑我们的产品。 软启动由 LM3481在内部固定。 有一些补丁电路可减缓软启动、但不能加快软启动速度。 如果要缩短软启动时间、可以考虑增加开关频率和/或减少电流感应电阻器。 更巧妙的方法是使用我们的其他产品、如 LM5155/LM5156、该产品具有 SS 引脚、允许您自由对软启动进行编程。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi
首先、可以从 TI.com 获取 TINA 模型。
https://www.ti.com/lit/zip/snvm230
通过逐渐释放 COMP 钳位来控制软启动、因此您可以获得固定的启动时间。 当我提到降低电流感应时、我打算避免峰值电流限制、这可能会导致进一步的延迟。
如上所述、如果您想按自己的意愿控制软启动、可以考虑使用 LM5155或 LM5156。
谢谢、
Youhao