This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:功率损耗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981628/bq24075-power-loss

器件型号:BQ24075

对于 BQ24075、我计划仅为其提供由3.7V 锂离子电池组成的 VBAT。 如果是、输出电压将是多少? 它是否仍然输出3.7V、并且随着电池电压的降低、输出会以类似的方式降低。 此外、IC 上的最小和最大功率损耗是多少? 我正在尝试为我的子系统制作功率平衡表、并要求计算提供3.7V 锂离子电池时的最大和最小功率损耗。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    由于 BQ24075不是电池跟踪、如果可能、它会尝试将输出调节至5.5V。 如果输出负载由于负载电流而无法处理5.5V 稳压、则会导致其下降。 如果由于 OUT 在一段时间内低于 BAT 250mV 而达到过载条件、它将禁用输出。  

    您可以找到如下所示的功率耗散: