This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:IBIAS 最小值/典型值/最大值仅取决于温度变化

Guru**** 2523000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974847/tps61391-ibias-min-typ-max-depending-only-temperature-variation

器件型号:TPS61391

您好!

 

我的客户希望了解 IBIAS 在温度范围内的最小/典型/最大变化、以确认他们必须根据温度对其进行校准。 尽管数据表指定了整个 PVT 范围内的 IBIAS 最小/典型/最大变化为15/25uA、但仅考虑温度变化、它们分别为多少?

(对于随电源电压和器件变化而变化的变化、它们可以在加电时对其进行校准、但对于温度变化、它们可能需要在运行期间对其进行校准。 为了判断他们是否必须这样做、他们提出了这个问题。)

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    应用中的温度范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

     

    感谢您处理我的客户请求。

    我期待收到您的反馈。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 K.Hirano

    此应用中的温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

     

    它为-40 ~+85oC。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    明白了。 我们将在内部进行检查并分享您的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

     

    这进展如何?

    您是否在内部进行了检查并获得了结果?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    很抱歉迟到了。 根据我们得到的数据、温度变化小于0.5uA。  

    客户对此变体有何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

     

    感谢您的回答。

     

    我的客户目标是在整个温度范围内不进行调节时<0.2uA、但这不是强制性的。

    他们将在评估时了解是否确实需要随温度变化调整偏移。

     

    此致、

     

    希拉诺